主题中讨论的其他器件: TIDA-00243、 BQ51013B、 BQ51021、 BQ51020
您好!
我们正在制造一款便携式无线设备、我们希望将其用于无线充电。
我们曾考虑过 BQ51221芯片、但担心它不支持最新协议、并且可能在产品生命周期的太早时就会过时。
该芯片需要在高达1A 的电流下提供5V 输出。 我们打算使用 TIDA-00243示例设计、直到我们发现它不是我们未来的完美选择。
我们已经有一个板载充电器芯片、因此只需要一个电源。 我们希望提供第二个选项、即我们可以向 VBUS 提供5V @ 1A 电压、而不是从 USB 电缆输入电源。
BQ51013B 可能是一种有趣的替代方案、但我不确定。
您能否推荐一款或多款器件、希望包括 TIDA-00243等参考设计?
谢谢你。