This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:5V 输出电压的 TPS548D22开关频率选择

Guru**** 2811455 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835838/tps548d22-tps548d22-switching-frequency-selection-for-5vout

器件型号:TPS548D22

您好,

您能否帮助了解以下客户设计规格存在任何风险?

VIN=12V、

VOUT=5V

ITDC=16A

IPEAK = 32.5A

FSW=875kHz。

L=0.47uH。

由于请与 WEBENCH 联系以了解客户设计、因此仅提供425kHz 开关频率、但对于客户实际设计、Fsw 设置为875kHz。

 我认为可能存在热问题、因此我想与您再次核实客户设计是否正常。

如果您需要更多信息、请告诉我。

谢谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是否有人可以在这方面提供帮助?

    谢谢、

    标记  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    它看起来是热的。  我可以得到650kHz。  降低至10A 可实现更高的频率选项。  Webench 往往比较保守。  您可以通过精心的 PCB 设计获得更高的频率。  保守的方法建议降低频率并增加电感值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    由于32A 时12V 至5V 转换器存在热问题、Webench 限制了开关频率选项。  如 John 所述、Webench 在估算温升和散热能力时较为保守、但确切的功能将取决于环境温度和 PCB 设计、尤其是在电路板内有多少铜可用于从 TPS548D22封装的接地散热焊盘中散热。

    如果32.5A 峰值电流负载持续时间足够长、设计需要能够出于温度原因(几秒)在该电流下安全运行、我不建议运行875kHz。

    应用的最坏情况(最高)环境空气温度是多少?

    应用的最坏情况(最小)强制气流是什么?

    应用是否使用具有多个专用接地层的多层 PCB?

    在运行数秒内平均的最坏情况(最高) RMS 电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    与客户确认处理32.5A 输出电流非常短、这是一个多层电路板。  

    因此不应存在热问题。