This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找具有100%占空比能力的额定100V HS 栅极驱动器(&G)

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6501, UCC27710, UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837951/looking-for-a-100v-rated-hs-gate-driver-with-100-duty-capability

主题中讨论的其他器件:SN6501UCC27710UCC27712

您好!  

对于非军用无人机(不过是大型电池组)、我们正在寻找具有100%占空比能力的大于100V (总线为70V)的 HS 栅极驱动器(隔离式或非隔离式)

我找不到任何内容、任何建议或应用手册都是非常受欢迎的

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincenzo、您好!

    感谢您关注 TI 栅极驱动器。 对于浮动高侧驱动器的100%占空比能力、为高侧偏置充电的典型自举方法将不起作用、因为高侧偏置将放电。 TI 通过 SN6501变压器驱动器和现成的小型变压器为浮动偏置电源提供了小型解决方案。 高侧驱动器的高侧偏置可实现如下所示。 如果未使用低侧驱动器、只需将驱动器的 LI 输入接地即可。

    所示的 UCC27712是一款具有620V HB 额定值的半桥驱动器、非常适合您的应用。 如果需要更低的栅极驱动电流、UCC27710是一款类似的半桥驱动器。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、

    我想象中那样。

    由于我们没有用于 HV 应用的 MD 部件、那么嵌入涓流充电后旋转 UCC27xxx 驱动器会怎么样?

    这将使所有应用程序都能免费使用100%的工作:)

    有些降压转换器具有此功能、但对于栅极驱动器而言、它具有很高的阻抗。

    非常感谢

    kr

    Vincenzo