This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2411:具有过压监视器的器件、最大绝对值大于19V

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2411, TPS24750, LM74700-Q1, TPS24740, LM5060-Q1, TPS24770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837668/tps2411-device-with-over-voltage-monitor-with-abs-max-greater-than-19v

器件型号:TPS2411
主题中讨论的其他器件: TPS24750LM74700-Q1TPS24740LM5060-Q1TPS24770

大家好、

只需再次检查并查看是否有类似 TPS2411 OR-ing 控制器的器件具有电压监控功能、可在至少19V 的更高限制下运行? 我希望在输入电压标称为12V 的冗余电源配置中使用它、但可能会上升到19V、在这种情况下、我希望 OV 能够启动。

或者、我将考虑将 LM74700-Q1与 TPS24750配合使用。 这是一个合适的选择吗?

感谢您的帮助、

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    对于 OVP 控制>16V 的 ORing、我们建议使用 TPS24740器件。

    这是一个驱动 ORing 控制 MOSFET 和热插拔 MOSFET (OVP 保护)的单个器件。

    其他选项包括 LM74700-Q1 +(TPS24750、TPS24770或 LM5060-Q1)

    请注意、TPS24740和 TPS2411具有迟滞开/关控制功能、这自然会在关断前实现较小的反向电流。

    如果反向电流是您的应用中的主要问题、则 LM74700-Q1可完全阻断直流反向电流、并推荐使用 LM74700解决方案。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的描述和详细信息。 这些信息非常有用。

    最棒的

    Jerry