This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:电感器嗡嗡声

Guru**** 2521920 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2188, TPS65131, TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836187/tps65131-the-inductor-is-buzzing

器件型号:TPS65131
主题中讨论的其他器件:OPA2188TPS54331

附件是问题文档、原理图和 PCB。期待您的回复!e2e.ti.com/.../4571.Question.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在9月9日之前回复。

    谢谢、

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能    太 晚了,可以更早?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我发现当我移除   为7个 OPA2188供电的 F26、F25时、嗡嗡声消失了。为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我修改了很多参数、但它不起作用。 只有在 F26和 F25被移除时、才没有噪音。为什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    假设 TPS65131的 VCC 输入电源为3.3V、其输出为+15V 和-15V、则转换比会很高。 此外、您还有七个 OPA2188电路连接到这些电源、因此负载电流将非常大。 您能告诉我们+15V 和-15V 电源上每个 OPA2188的负载电流是多少? 我觉得由于转换比高和负载电流高、TPS65131开关可能会达到电流限值、对于升压和反相转换器而言都是1800mA (请参阅数据表)。 另一个要检查的规格是 L2和 L3的饱和电流。 由于转换率高、开关电流很高、因此电感器可能会饱和。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经对它进行了测试。 当我断开磁珠 F25和 F26 (两个磁珠用于为 OPA2188供电)时、±15V 负载直接施加到具有±15V 稳压器的7通道 OPA2188。 电流仅约为7mA。 然后、当磁珠 F25和 F26断开连接时、我直接在 TPS65131的±15V 输出中连接2.35K 电阻器、即6~7mA 的负载、电感器启动。 如何。

    而 TPS54331和 TPS65131的输入为5V 电源、我的电源设计为5V 至3.3V、5V 至±15V。电感为4.7uH、那么这样一个小负载电流如何被饱和?

    根据芯片数据表中的 TPS65131输出电压±10V 设置、我更改了相应的电阻分压器(R57~R60)电阻值以及 C63和 C66电容值、 并尝试移除输入晶体管 Q1、2、3引脚直接短路、1号引脚被挂起(即 TPS65131的第7个引脚被挂起)、所有这些都已尝试、但不正常。

    我需要你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道负载在您的应用中是什么、这就是我想与您核实的原因、但我同意对于7mA 负载、即使在15V/5V 的高转换比下、开关电流限制或电感器饱和也不应存在任何问题。 我已经回顾了您的其余设计、但看不到电感器为什么会嗡嗡声的原因。 我想这个特定电感器可能会有一些机械振动、导致嗡嗡声、所以我唯一能建议的是尝试不同的电感器。 我们在 TI EVM 设计中使用的是 Coilcraft 器件型号 XAL4030-472MEB。

    此致、

    辽卡特

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经解决了这个问题。