This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56628:5V 至3.3V 设计问题

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56628
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837764/tps56628-5v-to-3-3v-design-issue

器件型号:TPS56628

我 在我的设计中使用 TPS56628降压转换器进行5V 至3.3V 的转换。 但在 WebBench 中、它显示为无法执行此设计。 请告诉我原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      Webench 工具存在最大占空比限制、我们与工具团队合作进行更新、建议您先应用 EVM 进行应用测试。

    裕昌