This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62840:转换器不工作

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835686/tps62840-converter-is-not-working

器件型号:TPS62840

团队、

您能不能建议以下原理图有什么问题? 设备根本无法正常工作。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    系统是否在0时正常工作或不能正常工作?

    您的系统的输入电压是多少? 您的设置电阻器的标称值应为267k 欧姆、以便输出电压为3.3V。

    您的电感器的值是否为2.2nH、而不是推荐的2.2uH?

    为了帮助您调试系统、您能否提供以下内容:

    - PCB 布局

    - BOM 的器件型号

    非常感谢!


    此致、

    Dorian   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    转换器未能更早地正常工作。  

    输入电压:3.15-4.2V (锂离子)

    电感器为2.2uH (原理图上有一个拼写错误)-它是 Murata DFE201612E-2R2M=P2。

    设置电阻器-我们将对其进行更改并再次检查。 保持您的发布状态。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    您这边有任何更新吗? 如果您说器件根本不工作、那么替换 Rset 值不会解决您的问题。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    我将关闭此主题、以使其处于非活动状态。

    如果您要重新打开 TPS62840以讨论调试进度、请在下面发帖。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian