This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:检测到 COV

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ24725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836998/bq28z610-cov-detected

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQ24725

大家好、

我使用两个 IC 进行电源管理、BQ24725作为电池充电器、BQ28Z610作为电池电量监测计、我的电池是2节锂聚合物电池。

到目前为止、我能够与充电器和监测计进行通信、我从监测计获得的是 COV、电池过压、我认为这不是一个真正的情况、因此问题可能出在以下方面:

我的电池是2节锂聚合物电池、但我们没有将每个电池暴露在外、并且连接到 BQ28Z610的相应引脚、而是仅将较高的电池连接到 VC2、使 VC1悬空。  

另一个需要说明的问题是、对于2节电池和4300mV 电池、监测计默认为监测计。 到目前为止、我还没有更改测量仪表上的任何内容。 我已附上原理图的部分供参考。

您是否知道如何使用可接受2节电池的电量监测计、而我只能提供完整的2节电池组? 感谢大家的帮助!

此致

Marko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marko、

    bq28z610需要2芯电池组的中心抽头。 如果没有它、它将不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您、Batt 的回复、

    在这样的情况下、我只暴露了较高的电池、是否可以用两个具有相同值的电阻器"假"中心标签? 我实际上无法从电池中露出中心卡舌、但我希望这种贴片能够正常工作。 当然、在这种情况下、我需要关闭电池平衡。

    此致

    Marko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marko、

    不、这将不起作用。 您将导致您的单元格变得不平衡、因为 CB 永远不会打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    我的电池组具有内部保护电路、该电路也具有电池平衡功能。 所以我的想法是在电池电压方面制造假。  

    此致

    Marko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marko、

    是的、但该输入也决定了单个电池的电压。 请勿在没有中心抽头的情况下使用仪表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    我已拆解智能电池、因此两个电池单元现在都暴露在外并连接到电量监测计。 一切都很好、感谢您的帮助!

    此致、

    Marko