This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM337L:输出结果不符合#39;t

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM337L, LM337
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837778/lm337l-the-output-result-doesn-t-meet

器件型号:LM337L
主题中讨论的其他器件: LM337

尊敬的先生或女士  

在调试与 LM337L 相关的电路时,我发现输出电压不符合 数据表中的公式所应得到的结果。

而这是我的原理图。

R29未安装在板上。  经测试,端口 Mix_VIN 大约为11.8伏。  

但出乎意料的是,TRG_PLIM 端口 大约为2.6伏,这是不正确的,应该大约为3.3伏。  

在用1.37K 欧姆电阻器替换 R30后, TRG_PLIM 端口  大约为3.0伏,根据公式应该为3.4伏。

因此,您是否想给我一些提示,如果我在设计中漏掉了一些东西或做了一些不恰当的事情?

此致

Anglic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anglic、您好!

    首先、LM337是负 LDO。
    因此、您应该连接负输入电压以生成负输出电压。

    如果您需要正极 LDO、则需要另一个器件。
    我建议使用 TI 的线性稳压器选择工具、根据您的需求选择合适的组件。
    http://www.ti.com/power-management/linear-regulators-ldo/products.html

    在我看来、您似乎已将线性稳压器的输入接地、因此它未通电。  

    您可能无意中在 LDO 断电的情况下形成了一个简单的分压器。
    原理图中未显示的附加输出阻抗在第一种情况下需要为472欧姆、在第二种情况下需要为625欧姆、以便分别提供2.6V 和3V 电压。

    谢谢、

    斯蒂芬