This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069欠压锁定和过压锁定异常

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837714/lm5069-lm5069-undervoltage-lockout-and-overvoltage-lockout-abnormality

器件型号:LM5069

原理图如图所示

基本参数设置:
1、过压阈值设置为27V
则欠压阈值设置为15V
D5二极管压降为0.7V

调试问题:
1.将外部输入电压调整为30V 输入时,测量 LV50引脚的 OVLO 引脚电压,使其超过2.7V 过压锁定阈值,但 GATE 引脚不会被内部电流源下拉,仍输出37V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    该线程看起来是重复的。 请在我跟踪另一个时关闭它。

    BR、Rakesh