This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:初始 bq27220、SOC 问题。

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837625/bq27220-initial-bq27220-soc-question

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件:GPCCEDV

您好、专家、

当监测计 POR 时、USB 将首先插入我的器件、然后连接电池。 因此、监测计将获得高 SOC。 如果我无法更改步骤、是否有任何方法可以校准 Δ V 以获得正确的 SOC?

例如、电池为3.5V、通过 USB 适配器连接到器件、Vbat 将为3.7V。 如果 Vbat 为3.5V、则 SOC 可能为50%。 但是、如果 Vbat 为3.7V、SOC 将为60%。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    您是否按照我们在线工具 gpccedv 中的说明配置了您的监测计?

    谢谢

    Onyx