This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:具有 NRF52832的 I2C USB 充电器 BQ24295

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837483/bq24295-i2c-usb-charger-bq24295-with-nrf52832

器件型号:BQ24295

您好!

我不熟悉嵌入式编程、非常感谢提供任何指导。

我使用的 NRF52832 将连接 I2C USB 充电器 BQ24295 (http://www.ti.com/product/BQ24295/toolssoftware)、我找到了下面芯片的代码、但这两个代码都用于不同的芯片

1) 1) https://github.com/zhukovv/orpi-sdk/tree/master/bq24295ctrl/src/BQ24295

2) 2) https://os.mbed.com/teams/ublox/code/battery-charger-bq24295/docs/tip/bq24295_8cpp_source.html

有关如何编写充电器代码的任何指导/指导都将非常有用。

此致、Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、

    充电器没有嵌入式处理器、而是一个根据 I2C 寄存器中的值做出决策的状态机。  因此、参考代码只是 I2C 寄存器写入和读取。  写入操作包括看门狗定时器位(防止寄存器复位为默认值)、充电电压和充电电流设置位、输入电流限制设置位、强制充电器启用/禁用等  读取状态寄存器以确定故障、充电终止时等  

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    Thx 对于信息、现在阅读详细信息更有意义。 如果有任何问题,我会去做,并会回来。

    此致、Amit