This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCPA10505D:线路调节

Guru**** 2515435 points
Other Parts Discussed in Thread: DCPA10505, DCR010505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835665/dcpa10505d-line-regulation

器件型号:DCPA10505D
主题中讨论的其他器件:DCPA10505DCR010505

大家好、

我想看看我对实际情况下功率降低的看法。

我不要求有保证的价值、因此您可以放心。

我想知道的是假设的最坏情况值。

无论输入电压低于5V 的程度如何、我都想知道输出功率为5V 时的电压。

条件如下。

负载35%

℃条件为-15℃~ 85 ̊ C

我认为这将是一个与所连接的图类似的图、但即使在本例中输入电压降至4.9V、

即使在最坏的情况下、也可以保持5V 电压。

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenji-San、

    您可以在数据表的图16中看到5V 输出电压对应的线路调节。 在100%负载下、在输入电压约为~4.97的情况下、可保持5V 的输出电压。 在10%负载下、在输入电压约为4.75V 的情况下、输出电压保持在5V。 由于您将负载在大约35%的水平上、我认为即使输入电压降至4.9V、5V 输出电压仍将保持不变。  

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimmy–San、

    感谢你的答复。

    5.0V 输出、输入电压为4.9V、处于额定温度范围内、即使在发生变化时也是如此。

    是否可以理解在4.8V 输入下可能无法实现5.0V 输出?

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告诉我另外一件事。
    例如、如果输入为4.65V、我想知道在 TC-15°C 至+85°C 和负载= 35%的条件下输出电压的最坏情况。
    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenji-San、

    以下是我对您的问题的评论:

    1. 您在数据表中看到的图16是在25°C (室温)的环境温度下进行测试的。 该器件的工作温度规格为-40°C 至100°C。 但是、正如您提到的、不同温度下可能会有一些变化、这些变化可能会使最低的输入电压发生变化、从而实现所需的输出电压调节。
    2. 让我与我的同事核实一下、他能否测试您的用例条件、因为我没有 EVM。 在-15C 和85C @ 35%负载条件下、如果输出电压稳定、我将要求他测试可能的最低输入电压。 当我获得有关这方面的更多信息时、我会返回给您。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenji-San、

    我能够针对您的特定应用获得一些测试结果。 下面连接的是压降。 DCPA10505未调节。  

    请注意、这只是典型数据、仅在一个器件上进行了测试。  

    如果您对稳压输出电压感兴趣、那么使用 DCR010505可能会更有益处、因为该器件具有稳压输出。 您可能需要查看 EVM 并针对您的用例应用进行测试。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimmy–San、

    感谢您参与本次调查。

    我能否理解+35mA 和-35mA 情况下的负载= 35%是相同的?

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenji-San、

    我希望-35mA 的图与+35mA 的预期反相图相同。  

    此致、

    Jimmy