This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:栅极电阻器值

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837282/lmg1020-gate-resistor-value

器件型号:LMG1020

在应用中、LMG1020正在驱动7个 EPC2038。 为了降低过冲电压、Routl 的值应为20 Ω。 但 LMG1020没有正确切换。 栅极多边形的栅极容量总和为35pF 和41pF。  

紫色表示 LMG 输出、黄色表示漏极电流。  

Routl 是否有最大值? 您对确保 LMG1020正常切换的建议是什么?  

谢谢、再见  
汉诺  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanno、

    在您的应用中、1个 lmg1020并行驱动7个 EPC2038?

    您还可以共享布局和原理图吗? 如果 ROUTH 必须为20欧姆(OUTH 用于开启上升沿路径、OUTL 用于关闭下降沿路径)、则布局电感可能会限制 LMG1020的性能。

    紫色是 FET 栅极波形的 OUTH 波形吗? 看起来、栅极脉冲关闭后、电压不会返回接地。

    仅使用一个 EPC2038时、您是否实现了所需的性能?

    此外、请查看此应用手册、了解外部栅极电阻器选择、这可能有助于微调栅极电阻器。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、  

    右侧、7个 EPC 并联。  

    紫色表示 OUTL。  

    布局电感可能是这里的一个问题。 我将通过向您发送原理图、并询问客户布局。  

    是的、OUTL 上的栅极脉冲不会返回接地。 这是问题所在。 您是否有避免这种行为的解释和建议?  

    感谢您的支持!  

    Ciao

    汉诺  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanno、

    由于进行了此更新、lmg1020布局对于保持与驱动电压相对应的共源极电感上的寄生电压降尽可能小非常重要。

    20nH/英寸是估算 PCB 电感的经验法则、但在某些谐振电路应用中需要小于1nH 的环路电感。 由于回路电感为1nH、10ns 内的100A 峰值电流可在回路电感上产生10V 的压降。 如果驱动器接地未以低电感的方式连接到 FET 源、则驱动器接地可以在共源电感上看到该压降的大部分。

    让我们离线继续本次讨论。

    谢谢、