This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:监测 Li-SOCL2电池的剩余电量时、BQ35100#39的总误差

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837383/bq35100-bq35100-s-total-error-when-monitor-the-remain-capacity-of-the-li-socl2-battery

器件型号:BQ35100

 监测 Li-SOCL2电池的剩余电量时、BQ35100的总误差是多少?

在规格表4中: 不能简单地计算电池间或温度变化。

这意味着什么?

 温度变化是否会增加总误差? 总误差是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 LiSOCl2、EOS 操作的效率可高达10%。 监测计测量堆叠温度、因此此处未考虑电池间温度的变化。 因此、如果堆叠被分成不同的单元、并且一个单元的加热比另一个单元的加热更大、则误差会增加。 温度误差取决于电池之间的温度变化。 没有固定的最大值。