尊敬的先生。
我的客户正在考虑将重新设置电阻器值 R1/R2、R3/R4设置为
更小的值、以便对输出电压进行微调。
数据表描述了流经 R2、R4 > 5uA 的电流。
1) 1)将较小的值 R1/R2、R3/R4设置为 maitain >5uA 是否没有问题?
2) 2)我假设副作用是通过电阻分压器的电流消耗
网络。 我想知道它是正确的吗?
3) 3)如果您发现其他副作用或问题、请告知我们。
请提供您的建议。
此致、
H. Sakai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生。
我的客户正在考虑将重新设置电阻器值 R1/R2、R3/R4设置为
更小的值、以便对输出电压进行微调。
数据表描述了流经 R2、R4 > 5uA 的电流。
1) 1)将较小的值 R1/R2、R3/R4设置为 maitain >5uA 是否没有问题?
2) 2)我假设副作用是通过电阻分压器的电流消耗
网络。 我想知道它是正确的吗?
3) 3)如果您发现其他副作用或问题、请告知我们。
请提供您的建议。
此致、
H. Sakai
Hideyuki-San、您好!
正确、使用电阻器值可提供大于5uA 的更大电流消耗、这不是问题。
如果客户希望使用容差为0.1%的电阻器、则可以使用2.4k Ω 和7.5k Ω。
如果客户希望使用容差为1%的电阻器(E96系列)、则以下选项可能是可接受的:
R1/R2 = 9.31k Ω/3.01k Ω、Vout_nom = 3.27V、Iout = 265uA
R1/R2 = 10.7k Ω/3.4k Ω、Vout_nom = 3.318V、Iout = 235uA
R1/R2 = 35.7k Ω/11.5k Ω、Vout_nom = 3.28V、Iout = 695uA
谢谢、
斯蒂芬