This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73801:开环增益

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS73801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837007/tps73801-open-loop-gain

器件型号:TPS73801

尊敬的 Sirs 或 Madams:

我在数据表中找不到任何有关开环增益的信息。

您是否有有关 TPS73801开环增益的图?

此致、

Mathilde Thenaisie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathilde:  

    您是否询问内部误差放大器的开环增益? 我想问您为什么会对该图感兴趣?  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我询问引脚输出和 FB 之间的开环增益。

    我想知道稳定性、因为我们添加了滤波器并在滤波器的输出端进行调节。 我们需要知道系统的稳定性。

    此外 、我想知道是否有针对这个组件的仿真模型、或者 是否有一个相似的组件可被用于仿真。

    此致、

    Mathilde Thenaisie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathilde:

    LDO 的设计包含多个控制环路,断开所有环路并不是很实用,LDO 的稳定性涉及所有内部环路的组合。 负载电流也会改变相补角。 当这些环路协同工作时、无法将它们彼此隔离、即使您设法将主控制环路从反馈引脚断开到输出、您获得的数据也不会影响器件的真正性能。 一种有助于估算 LDO 相位裕度的实用方法是创建快速负载瞬态、以查看所有控制环路组合对该干扰的反应。

    这是一个涵盖此主题的应用。 请注意、由于相位裕度会根据负载电流而变化、因此根据应用手册使用应用中可能存在的不同负载条件来执行快速负载瞬态非常重要。

    对于仿真、通常我们有一个适用于 TINA 的 PSPICE 模型。 但遗憾的是、对于该器件、目前没有可用的 PSPICE 模型。 这已经在另一个主题中讨论过。

    此致、
    Jason Song