This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:MPS

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372, TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837518/tps2373-mps

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件:TPS2372

您好、E2E、

为什么 IMPS 为16mA?
我认为系统负载= 12mA、因此我们需要添加16mA、让总电流= 28mA、以满足 自动 MPS 规格、对吧?

2.您是否可以检查 RMP 公式"VDD"是否为拼写错误?
我认为24V 不是 VDD、 否则 VMPS 应该是57V 而不是24V。
 

3、为什么当我得到 RMP = 3.56k 欧姆时、下一步 的电阻会达到1.3k 欧姆?

4.当我们计算总 P 以选择合适的电阻器时,我是否应该考虑占空比?   

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,陈智霖,

    感谢您提出问题、并提请我们注意。 首先、我要说、这个方程式有几个问题、这会引起混淆。 为此、我对项目中的所有混乱和任何延误深表歉意。  

    下面、我捕获了 TPS2372数据表中的正确公式。  

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2372.pdf

    如您所见、它不是 VDD、而是 V_AMPS_CTL。  

    IMPS 现在为18.5mA、以匹配表5。 如果您的系统已经具有12mA 负载、那么您可以将 IMPS 设计为6.5mA、以满足总体18.5mA 负载要求。  

    在我们的计算中、我们将占空比包含在功率计算中。 我们在设计中测试了1/8W 电阻器、没有任何问题。

    我们将努力更正 TPS2373数据表以反映正确的值。 再次感谢您的评论!

    此致、

    Michael Pahl