This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24079:充电和再充电保险

Guru**** 2581315 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24079, BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837355/bq24079-charge-and-recharge-fucnition

器件型号:BQ24079
主题中讨论的其他器件: BQ24075

您好!

对于以下 bq24079问题、您能提供建议吗?

a)充电:
bq24079是否会始终运行再充电?  例如、器件是否会按照以下程序开始充电?

1.检测完全充电并终止充电(9引脚(CHG 状态)将为低阻抗至高阻抗)
2.主机 MCU 将4引脚(CE)设置为高电平(禁用电池充电)
3.主机 MCU 将4引脚(CE)设置为低电平(启用电池充电)
4. bq24079开始充电。
5. bq24079检测终止电流(1/10 ISET)并停止充电。

在步骤4中、是否存在无法开始充电的条件、例如 Vbat 超过4.0V 或充电电流已经<1/10 ISET?

b) CHG 状态
数据表说明、表3中的"端接后再充电"为高阻抗。
充电期间、CHG 输出是否会很高的可弹劾性? 或者、充电开始后、输出会设置为低电平吗?

c)复位定时器
为了复位计时器(TMR)、数据表说明了切换 CE 引脚或切换 EN1、EN2引脚。 切换 CE 是否需要时间?

例如 CE:L ->??ms -> H ->?ms -> L ->…

d)设置 ISET
用户希望在充电期间更改 ISET 的电阻值。 (他想在充电期间调节充电电流) 是否可以更改该值?

e) bq24079和 bq24075之间的差异
我认为差异是充电电流。 还有其他差异吗?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shunsuke-San、

    只要电池电压低于 VBATREG 并且您在终止后切换/CE、如果没有热调节或 TS 故障、则会重新充电。

    /CHG 仅在第一个充电周期内处于低电平。 在第一个周期之后、即使在充电时、/CHG 也会具有高阻抗。 但是、如果您切换/CE、则会开始新的充电周期、并且/CHG 在充电时将处于低电平。

    切换/CE 不需要时间、但我建议使用1ms

    用户通过连接另一个电阻器来实现这一点、该电阻器通过由 MCU 控制的 FET 进行连接

    它们之间的差异是 VBATREG 电压、VOUTREG 电压和 VDPPM 电压。 充电电流相同。 请查看数据表第6页上的比较表。