主题中讨论的其他器件: BQ24075
您好!
对于以下 bq24079问题、您能提供建议吗?
a)充电:
bq24079是否会始终运行再充电? 例如、器件是否会按照以下程序开始充电?
1.检测完全充电并终止充电(9引脚(CHG 状态)将为低阻抗至高阻抗)
2.主机 MCU 将4引脚(CE)设置为高电平(禁用电池充电)
3.主机 MCU 将4引脚(CE)设置为低电平(启用电池充电)
4. bq24079开始充电。
5. bq24079检测终止电流(1/10 ISET)并停止充电。
在步骤4中、是否存在无法开始充电的条件、例如 Vbat 超过4.0V 或充电电流已经<1/10 ISET?
b) CHG 状态
数据表说明、表3中的"端接后再充电"为高阻抗。
充电期间、CHG 输出是否会很高的可弹劾性? 或者、充电开始后、输出会设置为低电平吗?
c)复位定时器
为了复位计时器(TMR)、数据表说明了切换 CE 引脚或切换 EN1、EN2引脚。 切换 CE 是否需要时间?
例如 CE:L ->??ms -> H ->?ms -> L ->…
d)设置 ISET
用户希望在充电期间更改 ISET 的电阻值。 (他想在充电期间调节充电电流) 是否可以更改该值?
e) bq24079和 bq24075之间的差异
我认为差异是充电电流。 还有其他差异吗?
此致、
Nagata。