This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:适用于代码 ucd3138 PMP20873的 appy

Guru**** 2382600 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, PMP20873
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837347/ucd3138-appy-for-code-ucd3138-pmp20873

器件型号:UCD3138
主题中讨论的其他器件: PMP20873

 适用于 代码 ucd3138 PMP20873的 appy   

http://www.ti.com.cn/tool/cn/PMP20873?keyMatch=null&tisearch=tidesigns#1 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eagle、

    除非可以在 TI.com 上发布演示固件,否则我们通常不会发送演示固件。 目前、对于此参考设计、 它不是、我建议稍后在产品页面上查看更新。

    此外,如果您正在寻找 PFC 的基本操作, 您还可以下载其他 UCD3138 EVM 固件,以便更好地了解。 请查看此 EVM 设计:

    此致、

    Yitzhak