This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:我的客户#39;s 电路板 S3电压为-0、32v (10ns)、是否存在风险? 为什么?

Guru**** 2641995 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837530/tps51206-my-customer-s-board-s3-voltage-is--0-32v-10ns-whether-it-has-risks-here-and-why

器件型号:TPS51206

大家好、

对于 TPS51206、我客户的电路板 S3电压为-0、32v (10ns)、  是否存在风险? 为什么? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、  

    负尖峰仅持续10ns、风险应非常低。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    我们是否有详细规格、可以与客户分享。  例如、-3V、20ns 与其他器件相同。 如果我们没有、我们如何判断风险?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、  

    抱歉、我没有短时间负电压尖峰的详细规格。 这是基于我的经验。  

    如果客户仍有问题、他们可能会在 ABS 规格范围内产生负电压尖峰。  

    谢谢