This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030:LMR14030烧毁

Guru**** 2513685 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836927/lmr14030-lmr14030-burn-out

器件型号:LMR14030

您好!

客户在24V 应用中使用 LMR14030、发现很容易烧毁、引脚 阻抗对地短路。  

我们测量了 Vin 电压波形、发现它不高于40V。 以下是客户原理图、请帮助查看并提供意见。

输入电压:24V  

输出电压:5V

输出电流:0.3A

e2e.ti.com/.../LMR14030-SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    您是指 LMR14030损坏还是5V 负载损坏?  它在什么情况下烧毁?  

    D1的 P/N 是多少? 10uH-22uH 5A 电感器可用于此转换、为什么使用2pcs 22mH 电感器? 通常、22mH 电感器具有很小的额定电流、在这个应用中它可能会饱和并导致器件损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    LMR14030损坏、D1的 P/N 为 SRM54ALF。

    客户还反馈 D1有时可能会损坏。 它们 在电感器值方面犯了错误。 根据 eq.10、感应电极大约为32.9uH。

     电感器饱和为何会损坏器件?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    饱和电感器无法限制高侧 FET 导通期间的电流峰值、过高的电流峰值可能会导致 IC 和二极管上的 EOS 损坏。