This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2511-Q1:OUT 的最大输出电流是多少?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2511-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837340/tps2511-q1-what-is-maximum-output-current-of-out

器件型号:TPS2511-Q1

你(们)好。

我的客户对 TPS2511-Q1有疑问。

TPS2511-Q1具有有关持续输出源电流(=ILIM_SET)的规格

但是、OUT 没有最大输出电流

让我知道 最大输出电流和时间。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中没有最大电流。 最大值取决于 Vin/RDS (on)和响应时间。  

    这种短暂的时间不会导致我们的器件在此短时间内发生故障。