This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2041B:反向电流保护?

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2041B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837397/tps2041b-reverse-current-protection

器件型号:TPS2041B

尊敬的团队:

您能就以下客户问题提供建议吗

我需要2个这样的器件、它们具有连接的输出(请参阅下图)

 两个电压源始终开启。 为了在负载上提供两个电压选项3.3V 或5V、我将逐一切换 TPS2041B。 当一个为“开”时,第二个为“关”。

我的问题是

当5V 开关被“启用”时(5V 切换至负载)。  来自公共输出的电流是否可以通过第二个 TPS2041B 至3.3V 电源(3.3V 的 TPS2041B 为“禁用”)?

此致、

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.禁用 TPS2041B/51B 时、反向电流不会从输出流向输入。 内部开关是背靠背 MOS。

    但是 TPS2041B/51B 没有输出放电功能。 当打开另一个开关时、您需要确保输出电容器通过负载放电。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

    Ziv