This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:MOSFET 是否可以反向

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837354/lm5050-1-whether-the-mosfet-can-be-reversed

器件型号:LM5050-1
主题中讨论的其他器件: LM5060

你(们)好  

我的客户希望使用 LM5050-1、但 MOSFET 需要反向、对于此应用、它是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    LM5060是根据您的需求驱动 MOSFET 的最佳器件、LM5050在此不起作用。

    LM5050用于替代 ORing 应用和汽车电池输入保护中的肖特基二极管。 LM5050-1通过控制外部 N 沟道 MOSFET 来仿真理想二极管、其方向应确保当体二极管关断时阻止反向电流、当导通时以低正向压降正向传导电流。

    接下来、LM5050-1通过使 Vgs 为0V 来关断 MOSFET:即将栅极连接到源极(IN 引脚)。 如果 MOSFET 的方向发生翻转、则 VGD 为0V、而不是 Vgs。 这意味着当关断时、MOSFET 将像电压跟随器一样运行、并且输出电压=(MOSFET 的输入- Vth)。

    因此、LM5050无法以其他方向驱动 MOSFET。

    然而、LM5060是根据您的需求驱动 MOSFET 的最佳器件。


    此致、

    Kari。