This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561201:在 Vout=3.3V 时具有低电流消耗

Guru**** 2382390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836820/tps561201-operating-of-low-current-consumption-in-vout-3-3v

器件型号:TPS561201

尊敬的所有人:

我们的客户想询问有关直流/直流转换器的问题。

他们希望检查即使在使用低电流消耗时也能使用它

例如、当流耗小于1mA (极无负载)时、是否可以使 VOUT=3.3V 的电压达到零值?

(输入电压为11V)

此致、

是的、奥特伊

。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它大于1mA、大约为2mA。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shawn:

    感谢你的答复。

    在数据表中、还有输出电流为1mA 的数据。

    为什么最小输出电流"大约2mA"?

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我并不是说最小输出电流为2mA、我是说如果没有负载、输入电流为2mA。

    那么、您的问题到底是什么? 我是否误解了它?

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢你的答复。

    很抱歉、我的问题不好。

    我现将此问题修正如下:

    如果输出电流小于1mA (包括无负载)、您能否将输出电压保持在3.3V? (输入电压为3.3V。)

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Y.Ottey、

    它可以在无负载的情况下工作。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢你的答复。

    我知道不能使用任何负载。

    与输出电流大于1mA 相比、输出电流小于1mA 时的纹波是否可以识别为更大?

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Y.Ottey、

    是的、但我认为没有什么不同。 更糟糕的情况是纹波没有负载。

    并且可以通过增大 L 和 Cout 来降低纹波。

    肖恩