This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61042:征求有关 TPS61042设计的建议

Guru**** 2510115 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836914/tps61042-asking-for-the-recommendation-on-tps61042-design

器件型号:TPS61042

大家好、

客户正在评估 TPS61042。

7个串联白光 LED 是否有任何设计注意事项?

总共7个白光 LED 电压低于27.5V。

 

 

 

 

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

     您能否确认 LED 灯串的最大正向电压是多少? 由于 FB 引脚上还有另一个252mV 电压、因此最大电压为 LED 正向电压+ 252mV、因此您需要确保它小于27.5V。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的反馈。 最大 VF 3.05V。 因此它低于27.5V。  

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

      好的、如果您可以确保最大输出电压小于27.5V、那么这是可以的。

    此致

    肖恩