This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:舞台照明客户发现 TPS54360DDA 在生产中存在相当高的故障率(怀疑是一个批量问题)、客户使用的是 LM5007。

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5007, TPS54360, TPS54360B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836381/tps54360-stage-lighting-customer-found-tps54360dda-exist-quite-high-failure-rate-in-production-suspected-to-be-a-batch-problem-customer-used-lm5007-instead

器件型号:TPS54360
主题中讨论的其他器件:LM5007

舞台照明客户发现 TPS54360DDA 在生产中存在相当高的故障率(怀疑是一个批量问题)、客户使用的是 LM5007。 我们有更好的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    LM5007是0.5A 转换器、而 TPS54360是3A 器件、实际负载电流是多少? 您是否检查 TPS54360外部器件是否支持5A 峰值电流? 您可以上传电路和布局进行检查。

    TPS54360B 的性能比 TPS54360更好、请尝试使用 B 版本来查看是否可以解决问题。  

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    它们只需要0.2A 的 MCU 电源、多年来 TPS54360D 在 客户设计中的差分电路中一直处于美元状态。 它们已更改为 LM5007、并已确认该器件足以驱动 MCU。 我们还向客户推荐了"B"版本、但他们想知道这两者之间有何差异?