This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256304:用于超级电容器充电的 CC CV 控制

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256304, UCC28700, UCC28710, UCC28730, UCC28740, UCC28742, UCC28630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835683/ucc256304-cc-cv-control-for-super-capacitor-charging

器件型号:UCC256304
主题中讨论的其他器件: UCC28700UCC28710UCC28730UCC28740UCC28742UCC28630TIDA-010038

通过改变控制器的反馈输入、可以将 UCC256304用于 CC CV 控制、以实现超级电容器充电。

当超级电容器放电几乎为零伏时、需要恒定电流来将电压斜升至目标电压。

请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否此控制器不具有此功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后、您建议使用哪种控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面这些可以执行 CV CC:

    UCC28700 /01 /02 /03 /04

    UCC28710 /11

    UCC28730

    UCC28740、

    UCC28742

    UCC28630 /31 /32 /33 /34

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您没有正确回答我的问题。

    UCC256304 将用作初级控制、并添加反馈路径 CC CV 控制。  与所附的原理图类似。

    由于 UCC256304是 LLC 谐振控制器、因此当输出电容器放电时、它能够以低至1V 的极低电压提供恒定电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、此控制器没有恒流功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC256304  是 LLC 控制器、不是反激式控制器。         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪个 LLC 半桥控制器具有恒定电流功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有能够执行 CC 的 LLC 控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不在寻找具有电流控制功能的集成 LLC 控制器。

    这是一个一般性问题、我们是否可以在反馈路径中放置与 CC 和 CV 控制所附图片类似的加法控制。

    与此类似、请访问链接。  TIDA-010038。

     是否有任何可用于讨论此问题的联系号码。 我想您无法理解我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、让我找到 另 一个支持、看看我们是否有解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我已将您的问题转发给 Ben、他将为您提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arunava、

    可以使用 UCC256304进行具有 CC-CV 控制的 LLC 设计。 我认为有几个项目值得注意。

    如果需要低至1V 的 CC 控制、我认为需要某种辅助反激式、以便为初级侧的 LLC 控制器以及次级侧 CC-CV 反馈环路提供偏置电源。 1V 输出太小、无法使次级侧的误差放大器直接从输出电压中正确偏置。  

    2.您能否共享超级电容器充电器的总输出电压范围? 对于 LLC、效率越差、就越远离您运行的谐振。 对于需要宽工作范围的 CC-CV 型输出、您基本上需要"选择有毒物质"、以便说出并选择哪些工作点的效率低于最佳效率。 对于我见过的大多数使用 CC-CV 控制的 LLC 设计、最大输出功率往往被选为转换器在谐振条件下运行的点。  

    UCC25630x 或全新 UCC25640x LLC 控制器系列中的任何器件都能够实现具有 CV-CC 控制的半桥 LLC。 如果您可以分享有关设计规格的更多信息、我认为我们可以更好地建议您选择合适的拓扑。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的回答。

    我们打算使用 UCC25640x。 以及可发送 CC CV 控制参考的 TI 微控制器。

    输入电压范围为40-60V。

    电容器电压 来自完全放电电电容器 1V - 15.5V DC。 电容器充电电流约为20A

    如果我们为 UCC256304的 IHVHIGH 引脚供电:12.6mA

    我们是否可以使用 RVCC 为微控制器供电。

    此致

    Arunava

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    有关上述问题的任何更新。

    您能否给我们发送联系方式和电子邮件、以便我可以向您发送更多详细信息。

    还可以提供 UCC25640x/UCC2530X SPICE 模型进行仿真、以便我们对此设计进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arunava、

    对延迟答复表示歉意。 根据输入和输出电压范围、我认为双开关正向或有源钳位正向更适合此设计。 LLC 可通过 ZVS 实现良好的效率、但它具有不会影响功率传输的循环电流。 这种折衷有利于高输入电压、例如 PFC 输出或整流交流。 在较低的输入电压下、需要调节的循环电流会更高、并导致更多的导通损耗。 对于 LLC、宽输出电压范围也会产生问题。  

    ACForward 是另一种软开关拓扑、但不存在 LLC 在此设计中会遇到的循环电流或宽工作范围问题。 我认为这将是您的应用的更好拓扑选择。

    我的电子邮件是 ben.lough@ti.com。 请随时联系我们。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arunava、

    由于本次对话已转到电子邮件、我将继续并关闭此 E2E 主题。 让我们根据需要通过电子邮件继续讨论。

    此致、

    本·洛夫