This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020EVM-006:肖特基二极管在激光驱动器中的作用是什么

Guru**** 2866280 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836077/lmg1020evm-006-what-is-the-purpose-of-schottky-diode-in-laser-driver

器件型号:LMG1020EVM-006
主题中讨论的其他器件:LMG1020

您好、先生、

我使用的是 LMG1020 激光驱动器板、该板的用途是激光驱动器中的肖特基二极管  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veerababu、

    感谢您在 e2e 上了解 LMG1020 EVM。

    肖特基(原理图中的 D1)的用途是钳制 FET 和激光的漏极或阴极、以便漏源不超过限制以及激光的反向偏置电压。 由于在关断期间、激光峰值电流仍在流动、因此会在共源极电感中感应电压、并且漏极也会发生过冲。 可以使用钳位来保护总线电压的漏极和阴极、但布局、组件选择和布局都是一种折衷方案、可实现最佳的激光上升和下降时间以及性能。 请告诉我这是否有助于回答您的问题。 有关钳位二极管的更多详细信息、请查看下面第2.2.7节中的 TIDA-01753。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生,

    我使用 LMG1020 EVM 已有3个月、如今 GaN 开关突然停止工作 、并且未超出规格  

    我观察到的是 GANFET 阴极和栅极短路(使用万用表进行测试)

    您能告诉我们 GaN FET 损坏的原因是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veerababu、

    很遗憾听到有关 LMG1020 EVM 的问题。 那么、您的 FET 在漏极到栅极之间短路?

    您是否移除了 FET 并使用了电路板上 FET 焊盘上的 DMM 来检查短路?

    当 FET 损坏时、您在哪些条件下运行 EVM?

    您是否能够更换 FET 以查看这是否解决了问题?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生,

    我正在尝试更换 GANFET、已下单并等待新器件

    我的工作频率

    8nS 脉冲宽度(由脉冲@电路 Δ V+IN 生成)

    10kHz PRF

    LDO 输入6V

    施加 40V 高电压、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veerababu、

    感谢您的更新、

    您的工作条件在 EVM 的能力范围内、因此我必须查看 IN+、VG 和 K 波形以确定可能存在的问题。

    您是否能够在组装新 FET 后对这些波形进行示波、以查看问题可能出在哪?

    我现在将该线程标记为"认为已解决"、您可以重新发布以打开该线程。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生,

     我将更新+in、vg、k 的波形、但这需要一周以上的时间、因为今天我订购的是 FET。

    如果您有任何有关 FET 损坏原因的信息、请进行更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    有关 选择跨阻放大器(TIA)的另一个问题

    我使用 APD 进行激光测距、您能不能建议使用合适 的 TIA  

    我的输入为带宽70-80MHz、电容4.4nF、暗流10nA、响应度60A/W 电流、来自 APD 10s 、nA 100s、nA 范围

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    遗憾的是、另一个团队支持我们的 TIA。 您能否发布一个新主题、要求他们提供帮助?