This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请推荐升压 IC

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61251, TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836684/please-recommend-a-boost-ic

主题中讨论的其他器件:TPS61251TPS61099

您好!

我正在为太阳能电池板+充电器系统寻找一个启动 IC、所连接的架构、根据以下条件、您能否为我推荐一个升压 IC? 谢谢。

最小输出电压为5.5V

极低功耗、包括低静态电流和泄漏电流

我正在设计一个超低功耗系统、总待机电流不能超过300uA、因此我必须选择节能升压。

Webber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Webber、您好!

    TPS61251和 TPS61099这两个器件可能适合该应用。 我不确定哪一个工作正常。 因此、我建议应用 EVM 进行评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    明白了、谢谢。

    Webber