This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:单节电池的最小输入电压是多少?

Guru**** 2523260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836679/bq24210-what-is-the-minimum-input-voltage-for-one-cell-battery

器件型号:BQ24210

您好!

我使用 BQ24210为单节锂离子电池(4.2V)充电、我想知道电池充满电的最小输入电压是多少以及为什么? 谢谢。

Webber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Webber 你好

    电池电压为4.2V 时、主要规格将是 V-压降、即 VBUS - BAT (输入到输出)。 当输入到输出电压下降典型值为250mV 但可能为400mV 时、输出电流会减小。  另请参阅数据表中的图1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    明白了、谢谢。

    Webber