This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:评估模块 LM5145EVM-HD-20A

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM5145EVM-HD-20A, CSD18563Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836285/lm5145-evaluation-module-lm5145evm-hd-20a

器件型号:LM5145
主题中讨论的其他器件: 、CSD18563Q5A

您好!

我使用 LM5145芯片设计具有高达12A 电流输出要求的30V 至24V 直流/直流转换器。 我有  LM5145EVM-HD-20A、并且正在运行一些评估测试。 我已修改反馈分压电阻器以提供24V 输出。 现在、在24V 时、其输出端提供的最大电流约为5.1A、不会超过该值。 想知道 EVM 是否有任何内部热限制或功率限制? 此外、还需要对 EVM 进行任何其他更改才能获得更高的输出电流?  请提供任何帮助。

谢谢、

胡尔   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    您可能具有较低的 Rilim 电阻器并限制谷值电流。 您可以使用 我为您创建的 WebBench 设计链接检查您的设计、我建议您也使用此 工具 进行未来参考。

    此致、

    Ankit Gupta

    电源解决方案应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    评估板中的 Rilim 值为422欧姆、限值为20A。 正如在 webench 链接上的设计中提到的、我将其更改为576欧、但电流仍然限制在约5A

    谢谢。

    此致、

    胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    您能否分享您的原理图和 PCB 布局?  

    此致、

    Ankit Gupta  

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    我有 LM5145评估板、并在其上运行一些测试

    此致、

    胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    请使用 LM5145快速启动计算器(从 LM5145产品文件夹下载)来建立正确的组件值、尤其是补偿。 请注意、EVM 设置为使用47uF/10V 电容器和220uF/10V 电解电容器实现5V 输出、因此需要将这些电容器替换为10uF/50V 陶瓷电容器。 此外、MOSFET 目前是80V 器件、因此可替换为合适的40V 或60V 器件、例如。 CSD18563Q5A。

    在电流限制方面、低侧 FET 的 Rdson 会建立感测电压。 这通过 ILIM 引脚上的6ns 时间常数进行 RC 滤波(以防止 ILIM 上的负电压摆幅)。 在高占空比下、请勿对该 RC 滤波器进行超大、因为它会缩短低侧 FET 导通时的有效感应时间。

    此致、

    Tim