This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:与器件通信时超时或意外响应

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836311/bq40z80evm-020-timeout-or-unexpected-response-communicating-with-device

器件型号:BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80BQSTUDIOEV2400

您好!  

我正在尝试使用 bq40z80的评估板。  当尝试将其与 bqStudio 1.3.86连接时、我似乎无法与 bq40z80正常通信。   

以下是寄存器屏幕的屏幕截图:

它似乎能够拉取温度、但就是这样。

软件无法读取或写入数据存储器。  我也无法写入固件。

我已经尝试读取引脚 TS3和 TS4、以查看在按下"WAKE (唤醒)"按钮时是否存在脉冲、但看不到脉冲。

我将板载 EV2400芯片更新为最新固件 V0.28。  操作无变化。

有什么建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    请下载并使用 bqstudio 测试版本。 我认为1.3.86与 bq40z80不兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之前曾尝试过这种方法、但是测试构建在显示 SPLASH /徽标后立即崩溃。  "发生错误。  请参阅日志文件"。

    我附上了日志 filee2e.ti.com/.../1567632067698.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    卸载并删除 C:\ti\BatteryManagementStudio 文件夹、然后安装测试构建、即可运行测试构建而不会崩溃。

    但是、这并没有解决我原来的问题、我仍然有与最初发布的问题相同的问题。

    请告知..  这似乎是一个功能强大的芯片、如果我们可以让它与 GUI 进行通信、我们真的很想使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    由于配置默认值、监测计可能正在关闭。 请尝试保持电池组侧通电。 当电池组电压大于关断阈值时、监测计将停止关闭、您可以与其通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BATT、

    我曾尝试过您的解决方案、但不幸的是、它没有带来任何变化。  我将 BAT+桥接至 PACK+、并探测连接以确保我设置的25.2伏电压位于正确的位置。  此时、我确信该芯片或电路板为 DOA。  也许我可以提交以更换此评估板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    BAT 和 PACK 侧通电后、请检查示波器上的热敏电阻。 如果您看到 TS 引脚脉冲、则表示器件仍处于活动状态。 如果情况并非如此、请打开 bqstudio 并使用高级通信 SMB 选项卡。 请读取字0x0d。 如果您得到响应、则意味着您必须再次对 FW 进行编程、否则器件处于 ROM 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BATT、

    我尝试测量两个 TS 引脚上的脉冲、但没有发现脉冲。  我按照您的指示继续进入高级命令 SMB 选项卡、并读取"0x0d"一词

    结果是:

    因此、我转到"Firmware"选项卡、将最新固件编程到 bq40z80中。   

    起初、bqstudio 左下角的消息指出校验和不匹配。  我无法使程序按钮正常工作。  当我写这个时,我再次点击了节目,它奇迹般地又开始工作。  我对板上的东西充满了关注、试图将其关闭。  然后、我重新桥接了 PACK 和 BAT 连接。  之后是我再次点击编程一次的时候。  

    无论如何、它会上传新固件(也选中了执行复选框)。

    它现在似乎正在工作!!  我很兴奋!  现在需要深入了解很多设置。

    非常感谢 Batt!

    愉快的周末!

    Chris