This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 运行状况计算

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835600/state-of-health-calculation

主题中讨论的其他器件:BQ76940

PL 请告诉我如何计算电池的运行状况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj

    它是 FCC (室温和固定放电电流)除以设计容量。 这是因为 FCC 取决于温度和电流、因此这两个参数必须保持恒定。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 还有一件事。 我想使用 BQ76940。 我不希望每个单元格的信息。 我只需要总电池电压和电流。 是否可以像这样使用它。 如果是、我必须做什么更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    无法以这种方式使用器件。 芯片 设计用于测量每个电池的电压。

    谢谢

    Onyx