This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51116:PWM 开/关时间现在稳定。

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836347/tps51116-pwm-on-off-time-now-stable

器件型号:TPS51116

您好!

对于 为1.35V DDR3L 应用设计 TPS51116有疑问、

我复制了数据表中的电路并为1.35V/0.675V DDR3L 应用重新配置输出、注意到 PWM 开/关时间不一致。  我能做些什么来稳定它。

谢谢、

SB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SB:  

    TPS51116是 DCAP 模式(恒定导通模式)控制器。  

     PWM 关断时间可能会有所不同。  

    您能否仔细检查 PWM 导通时间是否一致?

    如果您可以提供 PWM 波形、这将是很好的。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    您正确的是关断时间变化、这是 D-CAP 的工作方式吗?

    我希望导通/关断时间与使用单独控制器和功率 FET 的其他直流/直流电路一样一致。

    谢谢、

    SB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SB:  

    由于 空载或轻负载条件下、该器件看起来处于不连续模式。  

    关断时间变化时应该很好。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢钱。