This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33603:关于输出电容类型

Guru**** 2810995 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM33603EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836353/lmzm33603-about-out-put-cap-type

器件型号:LMZM33603

您好!

让我们讨论一下 LMZ33603和 LMZ33606的输出电容器。
客户希望在输出电压中安装陶瓷电容器和电解电容器。
但是、数据表建议使用 POS 电容器。
选择陶瓷电容器和电解电容器时、请告知设计指南。



此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsukui、

    请提供有关将使用的输出电容器的 P/N 和 Q'ty 的更多信息、我们可以相应地估算这些电容器的环路稳定性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    与铝聚合物电容器相比、使用铝电解电容器时、ESR 可能更高。 这可能会影响您的稳定性。

    如果您想测试不同的电容器值和类型、我建议使用产品文件夹中的 Webench 设计器工具。 设计人员工具应有助于通过仿真提供设计指导。 此外、使用 LMZM33603EVM 对其进行测试、肯定会为您提供有关性能的更多信息。 您可以使用方便的封装尺寸(C10)来测试不同类型的电容器、以满足您的选择。

    此致、

    Jimmy