This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:帮助确认 CLI 电容器放置

Guru**** 2835775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836497/bq25150-help-to-confirm-clis-cap-placement

器件型号:BQ25150

大家好、

我的客户想知道在哪里(与哪个引脚、PMID 或 VINLIS 连接?) 我们是否建议放置 CLI 电容器? 我们在 P. 99中介绍了相关的 CAP 放置位置、但没有提到 CLI。 请帮助检查我们建议在哪里靠近? 谢谢

DS: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25150.pdf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Helios、

    您指的是哪一个电容器? VINLS 上的电容? 对于用作 LS/LDO 输入的电容、请将电容放置在距离 VINLS 引脚最近至少1uF 的 VINLS 引脚上。

    如果您有任何疑问、请告知我们。  

    此致、

    Gautham  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、

    是的。  我们想知道 VINLS 上电容器的位置。

    因此、VINLS 上的电容需要 靠近 VINLS 引脚。

    谢谢。

    Willy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willy、

    正确。 如果您有任何疑问、请告知我们。  

    此致、

    gautham