This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:使用累加器模式测量30uA 的查询

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837083/bq35100-query-on-measuring-30ua-using-accumulator-mode

器件型号:BQ35100

您好!

我想将 BQ35100 用于12Ah 的锂离子 SOCl2主电池、以便在运行期间测量其剩余电量。 电池上的持续负载为30uA、负载电流变为600mA (平均值)几秒钟后、每小时或每天一次。  您是否建议我使用 BQ35100  来了解剩余电量的百分比?

累加器模式下30uA 是否太小?  在累加器模式下、最小电流是多少? 使用 累加器模式测量剩余电池电量百分比时、总误差是多少?