This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:MOSFET 电流是否双向流动?

Guru**** 2552050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837119/tps2121-is-the-mosfet-current-flow-bi-direction

器件型号:TPS2121

您好!

  使用两个电池组为器件供电的客户产品。 当一个电池组 SOC 为空时、切换到另一个。

由于电池需要充电和放电,MOSFET 具有双向电流。 TPS2121适合此应用吗?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件不允许双向电流流动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas,您好!  

      感谢您的快速响应。 您是否有其他适合此应用的电源开关?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    遗憾的是、我们没有一个能够为 TPS2121等多路复用器供电并执行双向电流的集成解决方案。

    可以使用两个电子保险丝来构建双向电源开关。 下面是一个描述了这一点的应用手册: http://www.ti.com/lit/an/slva948/slva948.pdf

    也可以使用电子保险丝为多路复用器供电、如下所示: http://www.ti.com/lit/an/slva811a/slva811a.pdf

    我之前没有看到一个将这两个概念有效地结合在一起的实现、我不会推荐它、因为我认为它需要4个电子保险丝。