请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2121 尊敬的 Arthur:
如果我们希望浪涌电流为500mA、CL 为280uF (Vin = 5V9)、则有一个问题
我们得到计算 SR_ON = 1785V/s
在 DS 中的表1中、您仅具有780V/s = 100nF 的值
如何计算 SR=1785V/s 时的 CSS?
DS 中的第9页也有图6,但表1中有不同的值。
在表1中、100nF = 780V/s、在图6中、100nF = 3.5V/ms = 3500V/s
此致、
D.