请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ51050B 您好!
问题1. 通过计算、我看不到来自 RECT 的 Ros 计算。 我看到电容器的值、但不看到电阻器的值。 请帮助您了解如何解决该值。
问题2. 当我完成 Rilim = R1 + Rfod 的计算时、I (批量)为800mA 您将 Rilim 设为393、您设置 Rfod = 200、您会说为 R1留下205。 我唯一可以做这件事的方法(除非我犯了错误)是 Kilim = 324。 这是这样吗、还是 Kilim 固定为314以设置 I (批量)?
感谢您抽出宝贵的时间、如果我遗漏了一些明显的东西、我会深表歉意。
哈里森