This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:最小输出频率:我们是否能获得直流输出电平(占空比100%)

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837056/lmg1210-minimum-output-frequency-can-we-have-a-dc-outpout-level-duty-cycle-100

器件型号:LMG1210

我们希望 将该部件与 推挽式支脚级配合使用 、以实现5至30伏的数字输出、


因此、输入 PWM 将从直流到50MHz。

或者说、占空比输出是否为0%至100%高电平或低电平

电荷泵能够提供恒定的 VGS 电压、从而使高侧脚始终保持开启状态。

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    感谢您在 e2e 上介绍 LMG1210、欢迎来到 e2e!

    LMG1210可支持100%占空比运行、但是、正如您所说的、需要使用浮动 HB-HS 电源或电荷泵来保持自举电容器充电。 由于没有电源来补充自举电容、在100%占空比时、自举电容器最终将放电至 HO 输出无法再使高侧 MOSFET 导通的点。 这需要多长时间取决于 FET 栅极的负载电容。 请告诉我这是否有助于回答您的问题、或者您是否有其他问题。

    谢谢、