This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:关于 T2P 引脚

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23753

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836903/tps2378-about-t2p-pin

器件型号:TPS2378
主题中讨论的其他器件:TPS23753

T2P 引脚的用途是什么?

假设用例如下所述:

-该设备用于连接到类型2 PSE 的 IP 电话

-它还连接到12V 直流适配器(优先于 PoE)、该适配器也连接到 APD 引脚

在这种情况下、我们是否可以使用 T2P 输出作为信号来监控手机是在 PoE 电源下工作还是在适配器下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thariq CP、您好!

    感谢 您的提问。

    T2P 引脚是一个低电平有效输出、用于指示:  

    -发生了2类分类事件(表示 PSE 为2类)

    - APD 引脚被拉高(表示存在适配器源)。  

    在您所述的条件下、如果至少存在一个(PoE 2类或适配器)、T2P 引脚将发出信号、但无法区分这两个引脚。  

    我还建议您在设计过程中使用文档"使用 TPS23753的高级适配器 ORing 解决方案(修订版 A)"作为参考:

    http://www.ti.com/lit/an/slva306a/slva306a.pdf

    这是 PoE 和适配器输入的多种组合的完整指南。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    Michael Pahl