This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:关于 CS 引脚

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836897/tps23751-about-cs-pin

器件型号:TPS23751

您好!

您能告诉我 CS 引脚的相关信息吗?
数据表中的建议电路如下。


但是、EVM 电路是不同的。
CS 引脚上拉至 VDD。

1.哪种是正确的连接方法、EVM 或数据表中的推荐电路?

2.EVM 电路上安装的 R16电阻器的含义是什么?
我想知道如何正确设置 CS 引脚。
您能否告诉我如何连接 CS 引脚并确定电阻器值?



此致
Yusuke


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yusuke、

    下面我提供了一个简化版原理图供参考(第34页的图33)。 CS 引脚连接到 RCS (R26)、以感测直流/直流控制器的电流。 这将驱动电流限制比较器和 PWM 比较器。  

    添加 RVFF (R16)以应用电压前馈补偿。 有关这方面的更多信息、请参阅数据表第35页的第8.2.2.10节

    如果需要额外的电流斜率补偿、则添加 RS (R25)和 CS (C30)。  

    我希望这澄清了每个组件的用途。 数据表的电压前馈补偿部分还包含有关如何确定 RVFF (R16)的信息。 如果您不确定、我建议遵循具有类似规格的 EVM 或 TI 设计。  

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    此致、

    Michael Pahl