This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:电流限制低于0.5A

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595, TPS2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836768/tps2595-current-limit-below-0-5a

器件型号:TPS2595
主题中讨论的其他器件: TPS2596

团队-

TPS2595在0.5A 负载下具有额定的电流限制精度。

我们希望通过在 ILIM 引脚上放置7.5k 将电流限制设置为~0.25A。

我认为该器件的特性并非如此之低、并且可能会影响精度、但这是否有任何原因不起作用?

谢谢、Best、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    你是对的。 该器件的额定电流限值不低于0.5A  

    对于低于0.5A 的电流限制设置、电流限制功能将按预期工作、但我们无法保证电流限制设置的任何精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    您可以查看 TPS2596、它的电流限制设置低至0.125A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我的第一个建议是'2596、但'2595已经在客户库中设置、添加'2596会延迟项目。