This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:如何获取 PMP6547 EVM 板以及从何处下载 PCB 文件?

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836640/ucc2897a-how-to-get-a-pmp6547-evm-board-and-where-to-download-the-pcb-file

器件型号:UCC2897A

您好!

我的客户想要评估 PMP6547。 请建议我们如何获得此 EVM 板? 此外、在网站上找不到此参考设计的 PCB 文件。 请帮助。 谢谢。

http://www.ti.com.cn/tool/cn/PMP6547

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    随附了 PMP6547的 PCB 文件

    e2e.ti.com/.../PMP6547A_5F00_GBRS.zip

    PMP6547是参考设计、而不是 EVM。
    TI 为 EVM 制造和供应大多数 IC 器件、但通常不提供参考设计。
    相反、TI 为该参考设计提供光绘文件、BOM、原理图和测试数据。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您可以将 PCB 源文件而非光绘文件发送给我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue Tang:

    随附了 PMP6547的原理图和 PCB 设计文件

    此致

    Johne2e.ti.com/.../PMP6547_5F00_REVA.pcbe2e.ti.com/.../PMP6547_5F00_REVA.sch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  还有一个问题、 我应该使用哪个 PCB 工具来打开这些文件? 我无法使用 AD 打开它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这些是 PADS 文件