This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS53353:TPS53353 -输入电容器选择

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836196/webench-tools-tps53353-tps53353---input-capacitors-selection

器件型号:TPS53353

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

根据 TPS53353稳压器的 WEBENCH 设计、VIN 引脚所需的输入电容器数量为03个、如附件所示。

由于 TPS53353具有06个 VIN 引脚、03个电容器用于单个 VIN 引脚还是用于整个06个 VIN 引脚?

此外、在电气 BOM 中、Cin 重复06次、因此需要对此进行澄清。

此外、如果有计算输入电容器的公式、请提出建议。

此致

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、

    是的、它是总输入电容。  您可以使用这些公式来验证输入电容。 Webench 可以使用不同的公式: