This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62175:TPS62175 VOS

Guru**** 2500855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836269/tps62175-tps62175-vos

器件型号:TPS62175

尊敬的先生:

我使用 TPS62175设计12V 输入至3.3V/0.5A 直流/直流转换器。

初始 I 发现、在 IO=300mA 期间、开关频率不能高达1MHz (arround 820KHz)。

我修改了布局、将 VOS 环路从近 电感更改为输出电容(C1401) 、然后开关频率。 最高可达1MHz。

为什么 IO=300mA 无法达到1MHz (我在数据表第19页中看到图27 频率=1MHz)、但更改 Vos 环路可以高达1MHz。

请仔细阅读并提供建议。

谢谢!

Gloria

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gloria、

    您很可能通过将 VOS 布线到开关节点附近来拾取噪声。